This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:PMP41017 LLC_sec2_pwm_base 问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP41017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1497852/tms320f280039-pmp41017-llc_sec2_pwm_base-question

器件型号:TMS320F280039
主题中讨论的其他器件:PMP41017

工具/软件:

你好。

我正在开发基于 PMP41017的 LLC。

PWM 在基本代码中按如下所示进行配置。

// PWM - instance assignments
//
#define LLC_PRI1_PWM_BASE       EPWM1_BASE
#define LLC_SEC1_PWM_BASE       EPWM4_BASE
#define LLC_PRI2_PWM_BASE       EPWM2_BASE
#define LLC_SEC2_PWM_BASE       EPWM6_BASE
#define LLC_SEC2_PWM_BASE_B     EPWM7_BASE
#define LLC_CONTROL_PWM_BASE    EPWM3_BASE

LLC_SEC1_PWM_BASE 为 EPWM4。

但  llc_sec2_pwm_base A 是  EPWM6、B 是 EPWM7。

将 A 和 B 设置为 LLC_sec2_pwm_base 的不同 PWM 是否有任何特殊原因?

 

谢谢、

Sangmo Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangmo、

    我认为原因可能是因为我们需要更灵活的 A/B 输出。 请查看 PWM6/7相关代码和 s/w 用户指南。  

    此致、

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我查看了 PMP41017 s/w 用户指南。

    但我找不到与 PWM6/7相关的内容。

    我是否可以使用 PWM6 A/B?

    您是否有其他与 PWM6/7相关的文档配置?

    此致。

    Sangmo Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我进行内部检查。  

    此致、

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Chen。

    请在完成审核时告知我。

    此致、

    Sangmo Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sangomo、

    很抱歉晚才回复。 此时我们没有其他文档可供共享。  

    请注意、

    Chen