This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000 SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB:个人联系人

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1510260/c2000-safeti-diagnostics-lib-personal-contact

器件型号:C2000-CCS SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB

工具/软件:

您好:

我们将很快开始一个项目、今后可能需要支持。 出于保密原因、 如果可能、我们希望建立电子邮件关系。 这是可以实现的吗?

谢谢您、

Carter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carter:

    我建议您在帖子中添加您愿意公开共享的任何问题、然后让分配给您帖子的 TI 员工知道您是否有其他无法公开共享的信息/文件。 然后、我们可以向您发送一个朋友申请、要求您在 E2E 上启用私人消息传递功能。

    Whitney