This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:上电序列

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1510484/tms320f28p650dk-power-up-sequence

器件型号:TMS320F28P650DK

工具/软件:

当 VREFHIx 在已施加 VDD 1.2V 后但仍在 XRSn 释放之前稳定在3.3V 电平时、对 CPU 是否至关重要?

CH1 - VDDIO (黄色)

CH2 - VDD (绿色)

CH3 - VREFHIx (蓝色)

CH4 - XRSn (紫色)

(此处 VDDIO 和 VREFHIx 的初始值为0.6V 和1.3V、因为 VREFHIx 参考 IC 由外部5V 供电、之前出现的是 VDDIO 的3V3。 但这仅用于测试设置。 在实际器件中、5V 和3V3将同时出现。)

谢谢!

BR

Anton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处2.72V 和2.91V 为1V2启动并稳定时的3V3总线电压。

    VDDA 由3V3总线(VDDIO)供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    建议在释放 XRSn 引脚之前、VREFHIx 应稳定在有效电压电平(在本例中为3.3V)。 这是因为如果基准电压不稳定、ADC 和其他使用 VREFHIx 作为基准电压的外设可能无法正常工作。