This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:是否有一种参考设计用于将正确的信号连接到笔记本电脑以进行 CAN 编程

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1510859/tms320f2800157-is-there-a-reference-design-for-connecting-the-correct-signals-to-a-laptop-for-can-programming

器件型号:TMS320F2800157

工具/软件:

我对使用 CAN 编程接口感兴趣。  我知道需要添加一个 CAN 收发器将控制器连接到 CAN 总线。  之后如何将其插入 USB 电缆?  我正在寻找端到端连接指南、以便正确设计 PCB。  是否有一些 CAN 编程工具只将电源、接地、CANH 和 CANL 插入收发器?  当我搜索时、我找到的所有信息都是关于命令行工具的信息。   

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    目前此设置没有硬件参考指南、但您可以连接兼容3.3V I/O 的 CAN 收发器(请参阅 TCANXXX 系列收发器上的产品选择)。  该收发器的输出为 CAN 总线的 CANL/H。  该引脚可直接连接到 PeakCAN (PCAN)加密狗、该加密狗接受 CANL/H 和 GND 连接。  PEAK CAN 可通过 PC 通过 USB 访问。  此解决方案基本上是 CAN 转 USB 桥接器、允许您通过 CAN 引导加载程序对 F2800157x 进行编程。  请告诉我此配置是否适合您、我可以提供 SW 示例、让您能够通过 CAN 对器件进行编程。

    此致、

    Joseph   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tony、

    还提供了至 PCAN 网站的链接、以查看可用的硬件。 需要用到该软件狗或其他提供商提供的类似 USB2CAN 软件狗。

    产品:峰值系统 - https://www.peak-system.com/Produkte.57.0.html

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢我认为这真的是我需要确认的所有内容。  我一直希望,因为我都被口头告诉和网上阅读,有一个潜在的使用 CAN 界面编程,会有一些用户指南或东西来帮助你设置,但我只是找不到一个.