This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:在 CCS 上、希望使用 GEL 文件和复杂硬件断点实现测试

Guru**** 2749515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1511701/tms320f28386d-on-ccs-want-to-implement-tests-with-gel-file-and-complex-hw-breakpoints

部件号:TMS320F28386D

工具/软件:

大家好、使用运行软件的 CCS11和评估板、我想通过在执行点注入改变的数据来实现运行软件的功能测试、并在稍后的另一点验证输出数据。

GEL 文件是一种实现自动测试的解决方案、使用从 CCS 启动的脚本化调试功能。

希望这是清楚的,和可畏惧的。

为此、我需要复杂的硬件断点、其中"Debugger Response"要求执行"GEL 表达式"。

为此、我找不到 GEL 服务、如"GEL_HWBreakPtAdd"、但我找不到用于添加/修改操作的服务。 怎么会这样? 也许有一个.bkpt 文件,但如何下载它?

如果有人能帮助,谢谢你,

Nicolas、

PS:告诉我 GEL 文件是否不是实施此类测试的最佳解决方案。?

PS:如果我不是在好论坛,也告诉我。