This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:I2C 开漏/GPIO 控制

Guru**** 2456610 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1502744/tms320f28379d-i2c-open-drain-gpio-control

部件号:TMS320F28379D
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

我已经阅读到、对于 I2C、通过将引脚的 GPxMUX 设置为 I2C 来启用引脚的开漏配置。

我的应用需要开漏输入/输出、但需要手动控制引脚。  我无法使用 I2C 模块。   

是否可以以某种方式将引脚配置为开漏、但使用 GPIODAT 寄存器来设置/读取引脚状态?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记、

    GPIO 本身是推挽式的、但它们可配置为开漏、并用于使用 GPIODAT (使用此器件的 Driverlib / SysConfig)设置/读取引脚状态。 请参阅 C2KWARE 中的 SW 示例以了解实施详细信息、并参阅此论坛上的 E2E 主题以了解其他人如何 在其应用中完成此操作。

     有关 I2C 开漏输出缓冲器的限制的更多信息、请参阅 TMS320F2837xD 双核实时 MCU 器件勘误表。  

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记、

    此问题是否已解决和/或是否还有其他问题? 如果问题已解决、请将此主题标记为已解决。

    此致、

    Aishwarya