This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:Delfino 超频?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1511656/tms320f28377s-delfino-overclocking

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:

大家好!

关于 Delfino A 最大时钟频率、数据表: 频率、器件(系统)时钟最小2最大200 MHz

可以确定、最大值为200 MHz、没有有关温度/频率的其他数据。

我使用10 MHz 晶体和 PLL 乘法器20。 当我将乘数设置为20.5时、UC (我办公桌上的那个)仍然有效。 但规范呢? 温度如何?

此致、
Edwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    uC 的规格最大为200MHz、这意味着芯片可以保证在数据表中给出的温度条件下在此范围内工作。 这并不意味着 UC 一定会停止在该范围之外工作、但我们的建议是保持在数据表中的给定范围内、不能保证器件在不同条件下超出该范围工作。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我说的。 没有有关温度和最大时钟频率的规格。 那么、在200 MHz、一切都将在所有条件下(最低电源电压、较高温度)正常工作。

    但是、内部电源电压1.25V 或1.3V 会发生什么情况? 还是低温运行? 是否有任何测试结果?

    此致、
    Edwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述、200MHz 是数据表中定义的所有工作条件(在所有电压、温度的最小值-最大值范围内)下的最大频率。

    我们不保证在超出数据表规定的限制的情况下在 MCU 上运行。

    谢谢