This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:为什么我们在以太网示例中选择尽可能慢的 MDIO 时钟?

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1467773/tms320f28388d-why-are-we-selecting-the-slowest-possible-mdio-clock-in-the-ethernet-example

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:

在 TI 示例中: "ethernet_ex3_threshold_mode_phy_loopback.c "

行号298  
//
//低频
//值5、选择尽可能慢的 MDIO 时钟
//第22条模式
//
Ethernet_configureMDIO (EMAC_BASE、0、5、0);

为什么我们选择尽可能慢的 MDIO 时钟?

此致、  

Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尚未收到答复。

    您能否提供我的查询状态的最新信息? 如果需要我方面提供任何进一步的信息、我很乐意提供。

    感谢您关注此问题。 我期待着你的迅速回应。

    此致、
    Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尚未测试其他频率范围、它位于限制范围内。 您可以根据自己的要求和应用进行更改。