This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:同时读取 LAUNCHXL-F28P65X 的 MCAN_A 和 CAN_A

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1513924/launchxl-f28p65x-simultaneously-read-mcan_a-and-can_a-for-launchxl-f28p65x

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X

工具/软件:

晚上好!

我想使用 Simulink 从 CAN_A 和从 TI F28P65的 MCAN_A 总线同时读取数据。
这在一般情况下是可能的吗? 我想知道,因为我认为这两条总线运行在同一个 CAN 收发器,因此当传输数据时,我会有点崩溃。


此致、

Isabella Flor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isabella:

    DCAN 和 MCAN 帧在同一总线上不兼容。  MCAN 可以解释 DCAN 帧、但无法以相反方式解释。  MCAN 帧具有不同的字段分配、DCAN 节点会将此报告为错误。

    此致、

    Joseph