This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280033:SDFM 问题

Guru**** 2867060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1504889/tms320f280033-sdfm-questions

器件型号:TMS320F280033

工具/软件:

您好、

我的客户正在寻找具有 Σ-Δ 滤波器模块(SDFM)的 MCU。
下面是它们的要求。
a) OSR=256或更高的 SINC3滤波器
b)每1个 MCU 具有4通道或更多通道(首选8通道)
c)多个 MCU 可同步、以实现同步 Δ-Σ 采样

我认为 F280033可以满足 a)和 b)、但我不确定 c)是否可以支持。
是否有任何机制在 MCU 之间同步 Δ-Σ 采样时序?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个更新。
    客户在512 和1024之间更改了 OSR 要求。
    我认为 C2000的最大 OSR 是256、对吗?

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们当前 IP 中的最大 OSR 为265。 如果您收到客户对更高 OSR 的有效请求、请通过电子邮件发送、我们可以考虑在未来的器件中包含此功能。

    为了实现多个 MCU 之间的同步、我们可以像 ADC 一样在 GPIO 的同步链中发送和接收 SDFM 的同步信号。

    Han