This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2800137:F2800137PM

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1513792/launchxl-f2800137-f2800137pm

器件型号:LAUNCHXL-F2800137

工具/软件:

您好、

我们将 F2800137PM 用于一个应用中。 我需要弄清楚 VDD。 VDD 引脚、典型值为1.2V。 我想知道我们是需要外部供电、还是芯片内部生成。 我参考的是参考设计 https://www.ti.com/lit/ug/spruj32/spruj32.pdf。 在此设计中、我无法找到任何 VDD 电源。 那么它是内部产生的吗?

此外、我想知道未使用的模拟引脚 Ax/Cy 需要如何端接。

此致

Narendra Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narenda:

    是的、器件型号 指定的仅支持为1.2V VDD 电源轨生成内部电压。 如果您想使用外部电压、则需要使用具有 VREGENZ 引脚的封装(例如 VPM 封装)、然后将该引脚连接到 VDDIO 以使用外部电源

    此致、

    彼得