This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:如果 ADC 模块设置为16位差分输入模式、除了 ADCIN12和 ADCIN13通道外、是否应该只使用其余的通道集?

Guru**** 2587635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1512095/tms320f28377d-if-the-adc-module-is-set-to-16-bit-differential-input-mode-should-i-only-use-the-remaining-channel-sets-except-for-adcin12-and-adcin13-channels

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:

您好:

在查看 TMS320F2837x 芯片的 TRM 中的第11.3.5节"通道选择"时、我遇到了以下注意事项:

"注意:无论配置何种分辨率和信号模式、都将在12位单端模式下对 ADC-A (温度传感器)上的通道13和所有 ADC 上的通道12进行采样。"

F2837x_TRM_11.3.5

根据这一点、我知道、即使 ADC 模块配置为16位差分输入模式、也无法使用通道 ADCIN12和 ADCIN13、因为它们仍将在12位单端模式下运行。

如果 ADC 模块设置为16位差分输入模式、除了 ADCIN12和 ADCIN13通道外、我是否应该只使用其余的通道集?
有人能否确认这一理解是否正确? 如有任何澄清、将不胜感激。

谢谢。此致、
Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确。 ADCIN12和 ADCIN13不是通用差分输入、为温度传感器和 VREFLO 保留。

    此致、

    Masoud