Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:
您好的团队、
我想确认我们了解 F28377S 器件的上电序列、该器件与 TPS3703A4330和 TPS3703A4120监控器配合使用、可监控 DSP 上的 VDDIO 和 VDD 电压、并在 XRS_N 引脚超出建议的工作范围时通过 XRS_N 引脚将其复位。 您能否确认以下内容是否正确?
具体来说、在上电期间、芯片将被以下10ms 慢速边沿限制的外部 XRS_N 置为有效、10ms 振荡器启动和1.5ms 引导模式采样所混淆。 这是因为芯片尚未完全启动和运行、并且不知道如何解释和外部复位信号吗?
对于外部监控器、我是否需要满足关于 XRS_N 时序的唯一要求、即外部监控器将 XRS_N 线路保持在低电平、距离电源斜升开始至少~21.5ms? 即、如果我在电源斜坡开始后等待1分钟、那么这也会起作用、因为芯片现在已启动并知道如何解释外部输入(热复位)。
谢谢、
Luke