This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:如何在其物理引脚上获取 LAUNCHXL-F28379D 的所有12个 ePWM

Guru**** 2781165 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1513286/launchxl-f28379d-how-to-get-all-the-12-epwms-of-launchxl-f28379d-at-its-physical-pins

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379D

工具/软件:

您好!

我不熟悉通过 CCS 进行编码的 TI 处理器。 我购买了 Launchpad F28379D (336引脚 ZWT 封装)、因为它具有12个数字的高 ePWM 数量。 但我可以 通过仔细填充 GPIO 结构轻松地将 ePWM1激活到 ePWM6。 完成大量工作后、能够激活 ePWM8、其 GPIO 引脚为 GPIO14和 GPIO15、其引脚在引脚73和74上可用。  

参考参数。 见第20页。

参考 参数。 第9页。

同样、我发现 ePWM12A (不适用于 ePWM12B)的物理引脚作为引脚8、ePWM10A (不适用于 ePWM10B)的物理引脚作为引脚4。 我在 TI 表单和其他资源中搜索了如何 在物理引脚上获取所有 ePWM 信号、但没有找到有用的内容。

链接 表示 LaunchPad 不提供所有 GPIO 的物理引脚、并建议在  TMDSCNCD28379D (扩展坞板)上工作。   Launchpad 是否仅提供 TMS320F8379D 功能的子集? 如果不是,为什么有 Dockboard 与此芯片?. 是否可以使用 LaunchPad 访问此芯片的所有 ePWM?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tharun:

    根据快速入门指南和原理图、LaunchPad 似乎不会引出 ePWM7及更高频率、通常 LaunchPad 就是这种情况。 就这个术语而言、集线板或 controlCARD 是更复杂的 EVM。 它们用于参考设计、并集成到系统设计解决方案中。

    通过利用灵活的模块化生态系统、controlCARD (控制卡)等 EVM (尤其是低成本 LaunchPad)用于评估 C2000 MCU。 它什么都有、因此它不是要添加所有 ePWM。 您可以尝试  TMDSCNCD28379D、它应该具有更多特性、但我认为它也不会驱动所有 EPWM。