This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039-Q1:是否可以在十六进制文件中添加地址偏移

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1513182/tms320f280039-q1-is-it-any-method-to-add-a-address-offset-in-hex-file

器件型号:TMS320F280039-Q1
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好、团队

我向我的客户询问这个问题。  
我们都知道、十六进制文件地址将取决于 cmd 文件。 但现在他们有一个在 RAM 中开发的工程、但他们想将其编程到闪存中。

那么、我们是否有任何基于原始十六进制文件添加地址偏移量的方法? 例如、原始十六进制文件从0x8000开始、但预期的十六进制文件从0x9000开始

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    我们没有 直接解决十六进制文件偏移问题的正式方法。 首先、这是生成的 TI-TXT 十六进制还是 INTEL-Hex?

    他们是否仍有原始项目源代码? 最好通过  向工程中添加闪存链接器命令文件并进行相应修改来继续操作:

    C2000Ware_5_04_00_00\device_support\f28003x\common\cmd\28003x_generic_flash_lnk.cmd

    谢谢。此致、

    Charles