This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:无复位的实时固件更新示例

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02011, TIDA-010062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1513110/launchxl-f280039c-live-firmware-update-without-reset-example

器件型号:LAUNCHXL-F280039C
主题中讨论的其他器件:TIDM-02011、 TIDA-010062

工具/软件:

好的一天、  

是否有一个可以在 F28003X 开发板上使用的 C2000WAVE_5_04_00_00 driverlib 中类似 F28004X 无复位 LFU 的示例?  

此致、  

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    请参阅中的 C2000 DigitalPower SDK (DPSDK)和解决方案 TIDM-02011。 其中包含 F28003x 的应用程序和 LFU 引导加载程序示例。 这说明了具有简单直流/直流降压转换器示例的 LFU。

    如果您对更实际用例上的 LFU 感兴趣、可查看 DPSDK 中的 TIDA-010062。

    谢谢、

    Sira