This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:具有 CCS 的问题检测 eZdsp F2812开发板

Guru**** 2845290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1512591/tms320f2812-problem-detection-ezdsp-f2812-devlopment-board-with-ccs

器件型号:TMS320F2812

工具/软件:

您好:

我尝试将 eZdsp F2812板与 Code Composer 一起使用。

在 USB 模式下、电路板连接到我的计算机。

我尝试使用某些版本的 CCS (V3.3、V5、V7.4、V8.3.1和最后一个版本 V20)检测到它、但我无法使用不同的工具检测到电路板。

我正在使用 Windows 10。

我需要您的帮助来获得稳定的配置、以便可以在此板下运行示例。

感谢你的帮助

CMH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corentin:

    您能否提供所使用的 CCS 版本?

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用 CCS V20.1.1检测电路板。 通过工具 SD 配置、我可以找到 USB 端口、但工具无法找到 ID 产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid="654121" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1512591/tms320f2812-problem-detection-ezdsp-f2812-devlopment-board-with-ccs

    我尝试将 eZdsp F2812板与 Code Composer 一起使用。

    在 USB 模式下、电路板连接到我的计算机。

    [/报价]

    请注意、eZdsp F2812的集成 JTAG 是通过并行端口连接实现的。 有基于 USB 的板载 JTAG:

    e2e.ti.com/.../2812_5F00_ezdsp_5F00_TechRef_5F00_D.pdf 

    并行端口连接基于 XDS510、支持该连接的 CCS 的最新版本是 CCS 8.3.1。

    电路板上还有一个14引脚 JTAG 接头(P1)、可用于连接 XDS100等外部调试探针。 您可能需要探索该路由、因为并行端口仿真器在更现代的 PC 和操作系统上似乎不能很好地工作。

    谢谢

    Ki