Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379S, C2000WARE
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我将在定制 PCB 上使用 TMS320F28379S、并将器件配置为通过启动 使用引导选择引脚的 SCI 引导模式 。 虽然引导加载程序可以正常工作、但确实如此 非常慢 —几乎需要花费时间 5分钟 上传固件。 此外、引导加载过程 波特率高于38400时失败 。
以下是设置详细信息:
-
控制器 :TMS320F28379S (在定制 PCB 上)
-
启动模式 :通过引导引脚设置为 SCI 模式。
-
SCI 刷写工具 :
serial_flash_programmer.exe来自 C2000Ware -
使用的引导加载程序示例 :
F2837xS_SCI_Flash_Kernel -
测试的波特率 :
-
9600→工作
-
38400→工程
-
57600→失败
-
115200 μ s→
-
-
上传时间为38400 :~5分钟~50 KB 固件
-
BMSP 的 GPIO 重映射 :
-
GPIO72
-
GPIO73
(默认为 GPIO72和 GPIO84 -更改反映在 OTP 存储器中)
-
-
外部振荡器 : 16 MHz 水晶
-
应用中的 PLL 配置 :200 MHz 系统时钟
-
相匹配 :使用 USB-A 转 USB-C 电缆将 PC 连接到定制 PCB。 从 USB-C 端口进行连接 FT232 USB 转 UART IC 、它与 TMS320F28379S 控制器连接。
我的问题:
-
TI 建议的方法可以实现 加快速度 SCI 引导加载或替代更快的引导模式?
-
哪个时钟源和频率可以执行 ROM SCI 引导加载程序 在引导过程中使用?
-
是否存在已知的波特率限制 默认 SCI 引导加载程序 在 ROM 中?
-
为什么尽管应用中有正确的 PLL、SCI 引导加载在57600和115200下仍然失败?
-
是否可以配置或覆盖 ROM 引导加载程序以支持这些功能 更高的波特率 (例如115200)来减少刷写时间?
感谢任何见解或建议—谢谢!