This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:是否有设置来防止写入时因断电而损坏?

Guru**** 2330840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1510344/tms320f28377d-is-there-a-setting-to-prevent-destruction-due-to-power-off-when-writing

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:

大家好!

在写入程序时关闭电源、微控制器不再启动。

TRM 指出、在写入期间关闭电源可能会破坏密码区域等

是否有任何设置等可防止下次写入时因断电而造成破坏?
哪些设置(如果有)可用于保护密码区域?

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    如果微控制器不再引导(到闪存)、则闪存可能在断电状态期间损坏。  

    最好的预防方法是在擦除/编程例程后留出足够的时间来关闭电源。  

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles。

    感谢您的答复。

    您是否听说过电路、防止破坏的软件?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KZ:

    您能否创建另一个主题、以便我们将您的新问题分配给正确的主题专家?

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ma Ryan、

    我创建了另一个线程。

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KZ:

    谢谢! 我现在将关闭该主题。

    此致、

    Ryan Ma