This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:设置和清除 TZOSTFLG 标志的正确时序是什么?

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1511620/tms320f28377d-what-is-the-correct-timing-for-setting-and-clearing-the-tzostflg-flag

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:

大家好!

TZOSTFLG 寄存器中的标志何时置位和清零?
我不理解 TRM 中对 OST1的说明。

根据以下说明、如果在 TZFLG 寄存器中设置了 OST 标志、它似乎只是锁存-这是否正确?

关于 TZOSTFLG、TZFLG、OST1和 OST 之间的关系、什么是正确的?

客户希望了解有关 TZOSTFLG 设置和清除计时的真相。

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    [引述 userid="584182" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1511620/tms320f28377d-what-is-the-correct-timing-for-setting-and-clearing-the-tzostflg-flag

    根据以下说明、如果在 TZFLG 寄存器中设置了 OST 标志、它似乎只是锁存-这是否正确?

    [/报价]

    正确的是、您必须通过软件清除标志。

    [引述 userid="584182" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1511620/tms320f28377d-what-is-the-correct-timing-for-setting-and-clearing-the-tzostflg-flag

    关于 TZOSTFLG、TZFLG、OST1和 OST 之间的关系、什么是正确的?

    [/报价]

    发生一次性跳闸事件时、会设置一次性跳闸事件标志(TZFLG[OST])、并在 TZEINT 寄存器和中断控制器中启用时生成 ePWMx_TZINT 中断。 导致 OST 事件的事件的相应标志也在寄存器 TZOSTFLG 中设置。

    TZOSTFLG 包含 OSHT1-6和 DCA/BEVT1的状态标志。 请注意、OST1-6对应于 TZ1-6。

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ma Ryan、

    感谢您的答复。

    TZOSTFLG 和 TZFLG 的标志设置时序是否同步?

    它们是否在 TZINT 中断发生时同时置位?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KZ:

    是的、正确。

    此致、

    Ryan Ma