This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:F28388D 14至10引脚适配器

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1512141/tms320f28388d-f28388d-14-to-10-pin-adaptor

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:

你(们)好

我使用的是"SDS 200i"JTAG、即 TI 14引脚 JTAG。

但是、我想将 JTAG 14引脚更改为10引脚以 缩小电路板尺寸

因此、 我找到了 TI JTAG 信息站点并查看了文档和链接

- TI JTAG 连接器和引脚排列: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_jtag_connectors.html

- TI JTAG 适配器: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_jtag_adapters.html

CAS TI JTAG 连接器和引脚排列、 我检查了 ARM Cortex 10引脚的 Samtec。

如果我使用 ARM Cortex 10引脚 Samtec 产品、  是否只使用 Samtec JTAG 连接器和接头?

-只有一个 接头和 JTAG 仿真器



用于 TI JTAG 适配器、我找不到14引脚到10引脚适配器。  

因此、如果将14引脚转换为10引脚、我是否可以自定义14引脚到10引脚适配器?

-如果我做自定义适配器,如何使适配器

1)在一个连接器和接头上单独制作电路板。 因此、14引脚仿真器将 PC 连接到连接器、10引脚仿真器将接头连接到 F28388D?

2)可以单独购买 14到10转换器产品?