This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:用于更新 AQCTL 的 SysConfig 的 F2800137影子寄存器

Guru**** 2330830 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1485105/tms320f2800137-f2800137-shadow-register-for-updated-using-sysconfig-for-aqctl

器件型号:TMS320F2800137
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我需要为 AQC 使用影子寄存器。 但似乎我在 sysconfig 中为 ASQC for Shadow (启用或不启用)(版本1.16.1.2960) AQCCTL 输入的任何内容都没有改变。 这是正常的吗?

该逻辑似乎也不同于 CMPx 影子寄存器(0:影子启用)、对于 AQC 影子、是否真的为1来启用该影子寄存器?

谢谢、

Arnaud