This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:Development Kite

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, TMDSDOCK28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1514814/tmdsdock28379d-development-kite

器件型号:TMDSDOCK28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379D、

工具/软件:

您好:

我正在使用没有 TMDSDOCK28379D 集线站的 TMDSCNCD28379D controlCARD。

当我将自己的控制卡和处理器板放置并生成 PWM 信号时、一些 GPIO 引脚会提供适当的3.3V PWM 信号、但其他引脚会在2.0V 至2.5V 范围内提供微弱且愚蠢的 PWM、即使它们的配置方式相同且未连接到任何负载。

使用集线站时、相同的代码可正常运行。

我从未理解这种情况的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    当我放置自己的控制卡和处理器板并生成 PWM 信号时、一些 GPIO 引脚会提供适当的3.3V PWM 信号、但其他引脚会提供大约2.0–2.5V 的弱 PWM 和愚蠢

    您将处理器板设计成直接接受 controlCARD (控制卡)、对吗? 您的处理器板是否为 controlCARD 上的所有5V0引脚提供5V 电压? 它是否为 controlCARD 提供最低500mA?