This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:如何在 GUI Composer 中使 CCS 恢复功能

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1509868/launchxl-f28069m-how-to-make-ccs-resume-function-in-gui-composer

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

工具/软件:

大家好

GUI Composer 是否可以恢复 CCS 等功能?

如果这是可能的,如何让它发生?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chih:

    此功能看起来在程序加载程序或 XDS 传输小部件中不可用。 您需要在 MCU 程序侧处理此问题、这具有一个  从 GUI 端绑定到的全局 halt 变量的效果、如果设置了该全局 halt 变量、则将代码设置为空函数。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter

    谢谢你的答复,我会尝试.

    此致

    Hallay