This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:CM 总线矩阵和 DMA 之间的仲裁

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1514363/tms320f28386d-cm-bus-matrix-and-arbitration-between-dmas

部件号:TMS320F28386D

工具/软件:

您好:

在 TMS320F28386D 上、多个 DMA 通过 CM Bus-Matrix2进行传输。 仲裁规则规定、CM 的优先级高于其他主器件(UDMA 和 EthDMA)。 但是、未说明 UDMA 和 EthDMA 之间的仲裁。  您能解释一下仲裁是如何进行的吗?

谢谢、
Alexy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果优先级顺序-

    1. M4
    2. UDMA
    3. 以太网

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答!

    Alexy