This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:PWM 问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1514286/tms320f28379d-pwm-issue

部件号:TMS320F28379D

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在尝试使用 F28379D 上的单个 ePWM 模块生成类似互补信号。 具体来说、我要输出两个信号:ePWM1A 和 ePWM1B。 它们不需要互补、但应该具有180度的相位差、我需要能够单独控制它们的占空比。

理想情况下、我希望仅使用一个 ePWM 模块而不是使用两个单独的 ePWM 模块来实现这一点。

但是、当我尝试在不启用互补模式的情况下独立控制 ePWM1A 和 ePWM1B 时、似乎需要三个比较值来实现这一点。

我想知道:是否有任何其他方法可以通过单个 ePWM 来实现这一点? 或许可以通过使用 CMPC 或 TCR 等其他功能来实现? 我们的目标是完全通过软件来实现这一点。

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    如果要使 ePWM 和 ePWMB 互补(180度异相)、可以使用死区子模块中提供的反转模式。  

    如果要单独调整它们、可以添加单个动作限定器动作、比方说动作限定器在 CMPA 上执行动作、CMPA 用于 PWMA、CMPB 用于 PWMB。