This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:CCS 压缩器和 F2800137问题

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1509300/tms320f2800137-ccs-compliler-and-f2800137-issue

器件型号:TMS320F2800137

工具/软件:

您好、专家。 我发现了关于"附加图片"的构建流程的一些问题。 如果比较 Windows 操作系统(Windows 操作系统未显示任何问题)、我对输出文件有点担心、也不能100%更正。 我在我的办公室的 PC 中进行测试)。
所以我应该担心这一点吗? 。 我 通过 Rosetta 2在 MacOS M1上使用 CCS 20.1.1  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kritsana:

    您使用的是哪个版本的 CCS? 为了澄清,完全相同的项目是在您的 Windows 计算机上构建没有错误 ,但不在您的 Mac 计算机上,这是正确的吗?

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    现在我使用 CCS 20.1.1我测试相同的项目,但在 Windows 操作系统上构建正确(红色消息没有发生). 这让我担心输出文件。

    此致、

    Kritsana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kritsana:

    Delaney 目前不在办公室。 请预计回复将延迟、直至她下周返回。  

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Allison  

    感谢您的跟进。 我将等待任何机构的回答。

    此致、

    Kritsana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kritsana:

    看起来 Mac 计算机上构建的.out 文件根本没有构建-您在构建文件夹中看到任何.out 文件吗?

    您是否可以尝试在 Mac 计算机上编译未更改的 SDK 示例、以验证安装的 CCS 是否正常工作?

    此致、

    Delaney