This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:GPIO R39电阻器

Guru**** 2328190 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1510951/launchxl-f28379d-gpio-r39-resistor

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:

你好,我买了  LAUNCHXL-F28379D 我尝试闪烁蓝色 LED ( GPIO31 ). 但 R39中没有连接蓝色 LED 的电阻。  İs 正常还是有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [quote userid="653635" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1510951/launchxl-f28379d-gpio-r39-resistor İs 正常还是有问题?

    不、这不是正常现象。 它应该被填充。 您是否有可能自己将一个电阻焊接到电路板上?

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以但你说这不是正常的。 这是否意味着电路板可能有与此类似的不同问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不确定。 从您的图像中、我们可以看到、底部焊盘看起来像是被拉动的、R39被报废、旁边的 PCB 甚至还有一个划痕。 因此在某个时候它肯定是物理损坏的。 您可以目视检查电路板是否存在类似的任何其他物理损坏。

    此致、

    Kevin