This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800132:UniFlashn‘t 显示评估板

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F2800132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1514265/tms320f2800132-uniflash-doesn-t-show-eval-board

器件型号:TMS320F2800132
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:  

 

对于 使用 UniFlash 从 F280021迁移到 F2800132、您是否有介绍该过程的迁移指南?

在 UniFlash 中 未显示 F2800132RHBR 评估板?  

此致  

Marcela.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    在 UniFlash 中 未显示 F2800132RHBR 评估板?  [/报价]

    我 在 UniFlash 9.1中看到 TMS320F2800132器件选项。 请尝试使用该选项。

    Unknown 说:
    对于 使用 UniFlash 从 F280021迁移到 F2800132、您是否有任何介绍该过程的迁移指南?

    您要查找 UniFlash 特有的哪些信息?

    谢谢

    Ki

    [/quote]