This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:无复位的实时固件更新示例预期

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1513892/launchxl-f280039c-live-firmware-update-without-reset-example-expectations

器件型号:LAUNCHXL-F280039C
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

好的一天、  

背景:  

我从 f28004xC 示例中修改了示例"flashapi_ex5_lfu_no_reset"、并使其在 F280039C 开发板上运行。 当我使用 CCS 推送构建配置(Bank0或 Bank1)时、红色或绿色 LED 会按预期闪烁。  

如果我对具有组0配置 的电路板进行编程、LED 会按预期闪烁、但是、如果我断开电源并再次通电、LED 不会闪烁。 仅当我调试或刷写代码时、它才会闪烁。  

BANK1也是如此。  如果我使用 BANK1配置对电路板进行编程、则 LED 会按预期闪烁、但是、如果我断开电源并再次通电、LED 不会闪烁。 仅当我调试或刷写代码时、它才会闪烁。  

我的问题是、这是正确的吗? 下电上电时、LED 应该不闪烁? 我预计在进行下电上电时它会闪烁。