This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:C2000微控制器论坛

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, PMP23126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1514041/tms320f28027-c2000-microcontrollers-forum

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:controlSUITE、 PMP23126

工具/软件:

在哪里可以找到 相移全桥评估板 TMDSHVPSFBKIT 的项目文件?

它基于 F28027控制卡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 controlSUITE 中找到相关文档和源代码。

    https://www.ti.com/tool/CONTROLSUITE 

    请注意、这是一个非常古老的设计。 支持将受到限制。 如果您对较新的 PSFB 设计感兴趣、请参阅 PMP23126。