工具/软件:
晚上好!
我正在尝试使用 LAUNCHXL-F28P65X LaunchPad 读取 MCAN 存储器、该 LaunchPad 只有一个 CAN 收发器路由至 GPIO 4/5。
我已将 MCAN 总线路由到这些引脚4/5、以从总线读取 MCAN 消息、并使用 Simulink 和 C2000 Blockset 将其内容打印到 SCI (UART)端口上。
但是、即使我认为所有内容都已正确配置和连接、我也没有收到任何数据。
我测试了使用相同硬件设置和正确配置文件发送 CAN 消息的连接。
但是、SCI 端口上未输出任何消息。
甚至是否可以将 MCAN 连接到 CAN 收发器并从其读取 TI F28P65 LaunchPad 消息、或者它是否仅支持 CAN?
此致、
Isabella Flor