This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:如何解决-1015错误?:调试连接随机失败并恢复

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1510868/launchxl-f280049c-how-to-solve--1015-error-debugging-connection-randomly-fails-and-recovers

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

工具/软件:

C28xx_CPU1:连接到目标时出错:(错误-1015 @ 0x0)器件未响应请求。 器件可能被锁定、或者调试探针连接可能不可靠。 如果可能、解锁器件(例如、在复位模式下使用 WAIT、以及对电路板进行下电上电)。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下部 TCLK)。 (仿真包20.0.0.3178)

我在使用具有 Code Composer Studio (CCS) 12.8.1版的板载 XDS110 USB 调试器时遇到问题。 以下是问题的详细说明:

问题描述:

  • 我一开始就遇到了 错误-1015:设备未响应请求 F280049C 器件时使用的器件。 完整的错误消息为:
    "(错误-1015 @ 0x0)设备未响应请求。 器件可能被锁定、或者调试探针连接可能不可靠。 如果可能、解锁器件(例如、在复位模式下使用 WAIT、以及对电路板进行下电上电)。"

  • 在没有任何干预的一段时间后,问题自行解决,我能够正常调试。

  • 稍后、再次发生相同的错误、而没有对设置、代码或 CCS 配置进行任何更改。

  • 问题似乎是随机出现的。 它有时允许调试、而在其他情况下、它再次显示错误-1015。

设置信息:

  • 电路板: LAUNCHXL-F280049C

  • 调试器: 板载 XDS110

  • CCS 版本: 12.8.1.

  • 供电方: 由 PC 通过 USB 供电

  • 启动模式: GPIO24和 GPIO32设置为闪存引导(1、1)

  • 代码/项目: 我使用了默认launchxl_ex1_f280049c_demo项目、没有进行任何修改。

  • 链接器文件(.cmd): 配置为仅 RAM 执行(无闪存访问)。 无 DCSM (双代码安全模块)设置、不修改解锁寄存器。

  • 未使用闪存 API ,我没有手动编程闪存。

  • 器件之前可以正常工作、但错误出现时没有任何显著变化。

故障排除尝试次数:

  • 已尝试多次对电路板进行下电上电。

  • 已重新连接调试器并已更改 USB 电缆。

  • 已验证引导模式设置(闪存引导:1、1)。

  • 已检查 XDS110的 CCS 目标配置(设置为2引脚 cJTAG 模式)。

  • 未执行其他代码更改、闪存编程或 DCSM 相关操作。

观察结果:

  • 一段时间后问题似乎没有采取任何行动就解决了。

  • 然后随机地再次发生、从而使调试不可靠。

  • 器件有时会响应 JTAG 命令并允许调试、但在其他情况下则不会。

  • 我没有在问题发生和解决之间执行任何重置、重新刷新或配置更改。

问题:

  1. 什么可能导致设备从错误-1015中自行恢复而无需任何用户操作?

  2. 这是否与看门狗计时器、引导 ROM 行为或 JTAG TAP 状态自动恢复有关?

  3. 是否有任何其他已知的错误-1015可能出现并随机消失的情况?

  4. 使用复位等待模式或其他引导模式是否有助于解决此问题?

如果您有任何见解或故障排除建议、我将不胜感激。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EunSeob:

    很抱歉、目前的专家到星期一都不在办公室。

    此致、

    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    Unknown 说:
    已验证引导模式设置(闪存启动:1、1)。

    如果您使用等待引导模式、是否遇到过此问题?  

    Unknown 说:
    在问题发生和解决之间、我没有执行任何重置、重新刷新或配置更改。

    是否刷写过电路板? 如果是、您在使用等待引导时是否遇到过该问题?  

    此致、

    Ben Collier