This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:在某些卡的 Matlab 中不显示串行端口

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1511879/launchxl-f28379d-serial-port-is-not-visible-in-matlab-in-some-cards

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:

几个月前、我们购买了一套7张卡、并在 CCS 12.8.1中无缝使用。 我们还在探索 MATLAB 环境、其中一些卡在 MATLAB 内可识别串行端口(串行66T2418000315):

串行端口列表('all')

AN =

"COM9"

而其他(例如、系列66T2428000050)则不会:

串行端口列表('all')

AN =

1×0空字符串数组

使用相同串行端口、相同的 USB 电缆和安装了相同软件的同一计算机(支持 CCS 的 Matlab 2024b)。  

这两个示例卡都可以在 CCS 内部的调试模式中使用、并且这两个示例卡都可以从 Matlab 编程(例如 blinky.slx 示例)。 但有些则会被 Matlab 识别 USB、而其他则不会。

是否提示我们可以采取哪些措施来使此监控功能在 Matlab 环境中发挥作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javier:

    很抱歉、目前的专家到星期一都不在办公室、到那时才答复。

    此致、

    Aj Favela.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javier:

    [报价 userid="653879" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1511879/launchxl-f28379d-serial-port-is-not-visible-in-matlab-in-some-cards

    这两个示例卡都可以在 CCS 内部的调试模式中使用、并且这两个示例卡都可以从 Matlab 编程(例如 blinky.slx 示例)。 但有些则会被 Matlab 识别 USB、而其他则不会。

    是否提示我们可以采取哪些措施来使此监控功能在 Matlab 环境中发挥作用?

    [/报价]

    我们不支持未由德州仪器(TI)发布的软件。 我想您应该就此联系 MATLAB 支持团队。  

    我这边的一个建议是确保 LaunchPad 具有相同的所有开关配置。  

    此致、

    Ben Collier