This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2800157:如何通过 DCAN 闪存编程器实用程序进行刷写时保护引导加载程序和配置扇区?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1513802/launchxl-f2800157-how-to-protect-bootloader-and-config-sectors-when-flashing-via-dcan-flash-programmer-utility

器件型号:LAUNCHXL-F2800157
主题中讨论的其他器件:TMS320F2800157C2000WARE

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们正在 TMS320F2800157上使用自定义 CAN 引导加载程序(闪存内核)来使用 DCAN 闪存编程器实用程序执行应用程序固件更新。

在 Code Composer Studio (CCS)中、有一个方便的选项可擦除整个闪存或仅擦除必要的扇区。 但是、我们不确定在通过 DCAN 闪存编程器进行刷写时如何实现类似的选择性保护。

在我们的设置中、一些闪存扇区必须保持不变、例如:

1.引导加载程序存储在闪存中

2.配置参数(例如校准数据、系统设置)

感谢您提供以下信息:

问题: 使用 DCAN 闪存编程器实用程序时、我们如何防止擦除或覆盖特定的闪存扇区?

任何见解或参考资料都将非常有帮助。

谢谢、此致、
Taif Shamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taif、

    若要防止擦除特定扇区、您可以执行以下任一操作:

    1.使用擦除扇区命令并在 CAN 引导加载程序代码中添加一个检查、以防止擦除引导加载程序和配置扇区

    2.使用存储体擦除命令并配置 CMDWEPROTA 和 CMDWEPROTB 保护掩码。 您可以在 TMS320F280015x 闪存 API 版本2.00.10.00参考指南(修订版 A)中阅读有关这些内容的更多信息、C2000Ware SDK 中也提供了使用示例。

    此致、

    Alex