This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:与 TMS32F280025C 兼容的显示模块

Guru**** 2983920 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1509372/tms320f280025c-display-module-compatible-with-tms32f280025c

器件型号:TMS320F280025C

工具/软件:

您好、

Iam 使用 tms320f280025c 评估板、因此、我计划将显示模块与微控制器连接、您可以建议一些与微控制器兼容的显示模块。

此致、

Sairaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sairaj、

    快速搜索论坛表明其他人 使用了 JHD 162A、但毫无疑问、只要显示屏和 MCU 都具有类似的通信外设接口来实现两者之间的通信、就可以使用其他显示屏。  

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sairaj、

    还有其他问题吗? 如果问题已解决、请将此主题标记为已解决。

    此致、

    Aishwarya