This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-F29x-EVM:将 F28x 迁移到 SOM

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1505378/f29h85x-som-evm-migration-of-f28x-to-f29x

器件型号:F29H85X-EVM-EVM SOM
Thread 中讨论的其他器件:TMS320F28379DSysConfig、C2000WARE

工具/软件:

在从 F28x 系列(TMS320F28379D)迁移到 F29x 系列(TMS320F29H850TU9)的代码期间、会遇到错误:
unknown type "__interrupt"

即使在指定的位置没有明确定义中断、也会出现此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    您能否提供整个错误消息的片段?  

    在 F28x 中、"__interrupt"属性用于向编译器指示函数是否是 ISR、并添加适当的反汇编指令以确保正常操作。

    在 F29x 中、"__attribute__((interrupt ("int_kind")))" 将用于上述相同目的。 换句话说、在迁移中断代码时、请确保 您没有使用旧的 F28x 属性 、而是仅使用 F29x 属性。 如果您使用 SysConfig、这在 board.h 中进行处理 确保对应用程序代码进行相同的更新。 如需更多信息、请参阅 C29 CPU 用户指南和 C29编译器指南(https://software-dl.ti.com/codegen/docs/c29clang/compiler_tools_user_guide/migration_guide/migrating_c_and_cpp_source/pragmas_and_attributes.html?highlight=attribute%20interrupt#attributes)。

    此致、

    Aishwarya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya R:

    进行了必要的更改、例如更改具有适当属性的 pragma 以及为 C29 clang 编译器应更改的内容。

    它突出显示了未显式声明中断的位置。

     。

    此致、

    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    您的代码好像引用了 F29H85x 不支持的 C2000WARE DP SDK。 在您的项目目录和属性中、请分别删除(或从构建中排除)并非特定于 F29x 的所有文件以及项目路径。 由于我们没有 F29x SDK、因此如果需要、您可以考虑一些自定义文件。  此时、您应该能够 在没有错误的情况下重新编译工程(或清理+构建)。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashank、

    还有其他问题吗? 如果问题已解决、请将此主题标记为已解决。

    此致、

    Aishwarya