This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-C28x-EVM:将代码从 SOM 迁移到 c29x

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1503843/f29h85x-som-evm-migration-of-code-from-c28x-to-c29x

器件型号:F29H85X-EVM-EVM SOM
Thread 中讨论的其他器件:TMS320F28379D、 SysConfig

工具/软件:

我目前正在努力将代码从 TMS320F28379D 迁移到 F29H850X SOM EVM。 虽然有一种方法可以将 C28x 程序转换为 C29x 编译器输出文件(.out)、但由于两个器件之间的存储器映射差异、仅靠这一点无法实现成功迁移。 鉴于这些限制、我想知道是否有任何可能的方法可以将代码从 TMS320F28379D 有效迁移到 F29H850X SOM EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    请参考本 F29H85x 迁移指南 作为起点、尤其是存储器、软件和资源部分(请注意、该指南将于本月末刷新、提供更多内容)。 指南中的各个部分以及外部资源(即 F28x 到 F29x 软件迁移指南、C2000 IDEA)描述了 如何使用不同的工具。 在存储器映射方面、两个器件的存储器架构不兼容且不同、主要是因为 F29x 中的 CPU 上存在共享 RAM/闪存。 建议使用 SysConfig 内存 分配器工具来进行内存分配。  

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashank、

    还有其他问题吗? 如果问题已解决、请将此主题标记为已解决。

    此致、

    Aishwarya