This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039-Q1:是100封装内内部连接的引脚24、25

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1514955/tms320f280039-q1-is-pin-24-25-connected-internal-in-100-package

器件型号:TMS320F280039-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我向我的客户询问这个问题。

我的客户希望检查引脚24和引脚25是否在内部连接、因为他们想检查是否可以简化布局、只需将3.3V 电压连接到引脚24、而不连接引脚25。

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuqing

    是的、这些引脚在内部连接/短接。  我们建议它们也在外部短接、因为它们相邻、布局不会使局部金属覆铜与 PCB 焊盘位于同一层?  仍需要使用焊盘、以确保引脚在机械上不会与 PCB 断开/断开。

    我不太明白其中一个引脚悬空会如何简化布局。  应该可以浮动其中一个,但再次,我不知道这将节省多少面积.

    此致、
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您的答复。

    我不确定要保存多少区域。

    我认为你是对的。 客户仍然希望切断外部连接。

    BRS

    Shuqing