This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:I don't 想在目标连接时复位

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1510039/launchxl-cc3235sf-i-don-t-want-to-reset-on-target-connection

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
Thread 中讨论的其他器件:CC3235SF

工具/软件:

我看到了解决方案。 但是、路径 ccs/ccs_base/emulation/gel/(即 f28m35h22c1_c28.gel、 F2801.gel ...)中有很多.gel 文件。  cc3235sf.gel 中的 OnTargetConnect ()文件为空。
不过、在连接调试器时、我的目标会复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用 CCS 示例、则可以进入工程属性、在"Debug (调试)"下、您将看到程序/存储器加载选项。

    在此窗口中、可以选择连接选项、取消选中"reset the target on a connect"选项。

    请参阅随附的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已取消选中"在连接上对目标进行重置"。 还有其他解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个选项是查看目标配置设置、甚至查看在后台运行的.gel 脚本。  
    检查此处的设置应该已经为您完成了。