This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D:有关 ADC 和 DMA 的问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1517419/tms320f28379d-tms320f28379d-question-about-adc-and-dma

部件号:TMS320F28379D

工具/软件:

我在使用 TMS320F28379D 时遇到问题。 我想使用 DMA 传输 ADC 数据。 是否可以使用 ADC 中断触发 DMA、然后使用 DMA 中断触发 ADC、从而无需像官方示例中那样进行 ePWM 触发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    -是的,您可以 从 ADC 中断触发 DMA。

    -否,您只能使用以下来源触发 ADC :

    •禁用(仅限软件)
    •CPU 计时器0/1/2 (来自每个存在的 C28x 内核)
    •GPIO:输入 X-Bar INPUT5
    •来自每个 ePWM 模块的 ADCSOCA 或 ADCSOCB

    总的来说、我建议将 ePWM 用作 ADC 中断触发源、作为 确定性的精密源。

    此致、

    Masoud