This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2811:DSP

Guru**** 2931440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1518279/tms320f2811-dsp

器件型号:TMS320F2811

工具/软件:

尊敬的社区  

DSP 2811似乎非常敏感, 3、3伏 电源线意外短接至地后微控制器断开,它不是第一个2811谁死了测试,大多数微控制器没有电源接地短路的问题,谁能解释为什么?  

此致、Sascha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    与其他微控制器相比、TMS320F2811可能对电源短路更敏感的原因有以下几个:

    • 低电压设计: TMS320F2811设计为在1.8V 至3.6V 的低电压下运行、因此更容易受到电压尖峰和短路的影响。 较低电压的设计通常具有较小的误差裕度、并且对电源干扰更敏感。
    • 高速数字设计 :TMS320F2811是一款高性能 DSP、时钟速度高达150 MHz。 高速数字设计可能对电源噪声和电压尖峰更为敏感、这可能会导致干扰和器件损坏。
    • 模拟和数字电路 :TMS320F2811在同一芯片上同时具有模拟和数字电路、这使其对电源和输入/输出条件更加敏感。 模拟电路可能对电压尖峰和噪声特别敏感。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Stevan、下次我必须非常小心、因为我销毁了两个 DSP、主要的问题是我必须等到新 DSP 交付后、我必须对新 DSP 进行焊接和编程