Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件
工具/软件:
这是我之前在这里发布的一个问题的后续问题。
TMS320F2800157:通过 SPI 实现的 C2000固件更新- C2000微控制器论坛- C2000︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛
我正在考虑将处理器间通信更改为 UART (从 SPI)。 我期望这可以简化 闪存内核的加载、并有望简化闪存内核实现/(或可用)。
1) 通过 UART 进行固件更新确实是一种更简单的解决方案吗?
2A)是否 需要根据 SDK 中的源代码构建闪存内核?
2B)如果是、这是源代码路径吗? {$SDK_INSTALL_PATH}\driverlib\f280015x\examples\flash