This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280034:TMS320F280034

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1515672/tms320f280034-tms320f280034

器件型号:TMS320F280034
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:



我已为 HP 输入选择引脚19配置 CMPSS3并选择了 MUX 信号:A14/B14/C4 和  OUTPUTXBAR 在 GPIO 58处选择 CMPSS3 CTRIPOUTH (Mux04)输出。但不执行结果

如果我为 HP 输入选择 引脚22选择了 CMPSS1并选择了 MUX 信号:A1/B7/DACB_OUT 和 OUTPUTXBAR   在 GPIO 58处选择 CMPSS1 CTRIPOUTH (Mux00)输出 、则它可以正常工作。

两个 ADC 线路输入信号应用相同、因此 请解决此类问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anil、

    查看 syscongfig 文件后、我注意到高比较器 DAC 值设置为5。 是否有理由将其设置为下限值?

    是否同时使用 CMPSS1和 CMPSS3? 您是否尝试过选择不同的输入信号而不是输入信号4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、


    请提供
    CMPSS1和 CMPSS3配置的示例代码。

    根据我的输入要求:-

    1) CMPSS1:- 为 HP 输入选择 引脚22选择的多路复用器信号:   GPIO4上的 A1/B7/DACB_OUT 和 OUTPUTXBAR 输出。

    2) CMPSS3:- HP 输入选择引脚19的选定 MUX 信号:  GPIO 58上的 A14/B14/C4和 OUTPUTXBAR 输出。

    3)连接图中显示了两个比较器的输入信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    提供的 SysConfig 文件对我来说看起来很合适。 但我需要有关 CMPSS3问题的更多信息。 当您说 CMPSS3错误时、 他们看到的 CMPSS3行为是什么、以及  他们期望的行为是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我通过电子邮件发送了 CMPSS1和 CMPSS3的工作示例、并将此对话移到这里、因此我将关闭这个主题。