This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:用于 SCI 更新的引导模式引脚

Guru**** 2955540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1517775/tms320f2800157-boot-mode-pins-for-sci-update

器件型号:TMS320F2800157

工具/软件:

我对讨论有一个后续问题:

TMS320F2800157:通过 UART 进行 C2000固件更新- C2000微控制器论坛- C2000Tm︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛

我计划 通过 SCI 主机处理器更新我的 F280015x。 这可以使用 SPRUIY4B  表5-4中的"SCI/等待引导"引导模式来完成。  

但默认情况下、我想立即在内部闪存存储器中执行映像。 我需要设计原理图才能做到这一点。 我将"Section:5.7.1.1"解释为我应该将引导模式引脚拉至 表5-4中"闪存"行指定的引脚。  

问题

是否将 引导模式引脚拉至默认的"闪存"模式、并将它们设置为"SCI/等待引导"引导 模式、以便  正确刷写新固件?

文档摘要

TMS320F280015x - 技术参考手册(SPRUIY4B)

表5-4. 器件默认引导模式

章节:5.7.7.1.1

"闪存引导闪存引导模式分支到闪存存储器中配置的存储器地址。 有关所有可用的闪存地址选项、请参阅第5.7.2节。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、这种方法是有效的。 通过使用默认引导模式、您需要将引导配置到闪存地址0x80000、并使用 TX/RX = GPIO29/GPIO28进行 SCI 引导。 如果您希望使用不同的 GPIO 或引导至另一个闪存地址、则必须在 OTP 中对引导寄存器进行编程。

    此致、

    马特