This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:Uniflash 独立封装大小

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1517718/tms320f28335-uniflash-standalone-package-size

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好、

我们正在使用 Uniflash 生成独立的包来对远程客户执行更新。 它运行良好。 但我们遇到的问题是软件包的大小、对于仅1MB 的 image.out 大小、解压缩的大小接近140MB。

我们想知道是否有办法缩小封装的大小,因为我们只使用一种 CPU 和一种 JTAG 探头(xds100v2)?

如果没有、SDK 是否存在、以便我们可以创建自己的应用并仅发送要更新的 image.out。

谢谢您、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    user5710919 说:
    但我们遇到的问题是软件包的大小、对于仅1MB 的 image.out 大小、解压缩了将近140MB。

    是、该软件包还包含连接到目标并刷写目标所需的各种调试器和驱动程序文件。 公平地说,它可能捆绑太多额外的东西,可以删除。  

    user5710919 说:
    我们想知道是否有办法缩小软件包的大小、因为我们只使用一种 CPU 和一种 JTAG 探测器(xds100v2)?

    可能。 但是、这将是一个手动步骤、即解压缩 zip 文件、然后手动删除非相关设备和探头的文件。

    user5710919 说:
    如果不存在、是否存在 SDK、以便我们可以创建自己的应用程序并仅发送 image.out 进行更新。

    还有 SDK 可以创建自己的小应用来连接和刷写目标吗? 我不知道有一个。

    谢谢

    Ki