This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:在 CCS 20.1.1中添加包含路径方面需要帮助

Guru**** 2961760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1516691/launchxl-f28379d-need-assistance-with-adding-include-paths-in-ccs-20-1-1

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:

您好的团队、

我们正在尝试在 Put 工程文件之一中添加头文件  

下面是我们的项目结构。

我想把它包括在内  api_moduleStateManager.h 指定 schedulerServer.h 但这不起作用。

我们尝试添加的路径是: ${PROJECT_DIR}/Core1/Utilities/Module State Manager

请帮助我们制定指南、以便我们可以对所有文件执行此操作、目前这给我们造成了很多问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourabh:

    您尝试添加的路径似乎不完全正确。 路径变量应解析为工作区、放置工程名称(假设为"Core1")。 要修复#include、请从包含路径中删除 Core1目录。 路径现在应该显示:  ${PROJECT_DIR}/Utilities/Module 状态管理器。

    进行更改后、请仔细检查以确保没有关于缺少包含路径的构建警告。

    我还建议您消除文件目录中的空格、原因是空间会导致路径无法完全解析。 将其替换为"-"或"_"。 因此、重命名工程中的目录后、路径现在应该如下所示:  ${PROJECT_DIR}Module_State_Manager

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ozino:

    感谢您的帮助。

    我尝试在文件夹中用"_"替换空格" 模块状态管理器 "并删除 CORE1. 远离路径。 但这并没有什么帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourabh:  

    您是否可以尝试将 projec_DIR 切换到 PROJECT_ROOT 以匹配上述屏幕截图中的其他包含路径。

    此致、

    Ozino