This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:如何测试 MPOST 测试花费多长时间?

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1507290/tms320f280039c-how-to-test-how-long-the-mpost-test-took

器件型号:TMS320F280039C
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1353173/tms320f28p650dk-mpost-timing/5181587?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=MPOST#5181587

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1254709/tms320f28386d-performance-of-mpost?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=MPOST#

在上面的文章中、我发现有人通过观察从上电到特定 GPIO 变化的时间来计算 MPOST 测试所需的时间。 我是否可以使用相同的方法来计算280039中的 MPOST 测试时间? 如果是、我应该观察到哪个 GPIO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MPOST 会增加器件退出复位(XRSn 变为高电平)到将代码执行传递给主函数之间的时间。  要查看时间差、您可以使用任何 GPIO 并在"main"开始时切换它、以了解此切换何时发生。  如果您使用新器件执行此操作、则可以使用示波器来跟踪 XRSn 变为非活动状态和此切换之间的时间;这将是不运行 MPOST 的情况。

    然后、您可以返回、在 OTP 中启用 MPOST、并观察相同的时间差以获得 MPOST 持续时间。  这里没有特定的 GPIO、只是一个便于您在 PCB 上进行监控的 GPIO、您可以相应地将其添加到代码中。


    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要查看时间差、您可以使用任何 GPIO 并在"main"开始时切换它以了解此切换何时发生。  [/报价]

    我不知道如何在 main 函数中添加 GPIO 操作。 您能否为我提供一个相关示例以供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在 C2000Ware https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AARUSlTOqQHldhD538UlGQ__C2000WARE__1kRFgrO__LATEST 中查看此示例 

    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f28003x\examples\led

    本视频将展示如何配置和切换 GPIO。

    此致、

    Matthew