This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:void HAL_setupPWMs

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1516977/tms320f2800137-void-hal_setuppwms

器件型号:TMS320F2800137

工具/软件:

你好,我正在使用的官方例行程序
C:\Users\Lenovo\workspace_ccstheia\universal_motorcontrol_lab_f280013x\
如果要添加函数、您可以直接更改 PWM 频率的值、而不通过
USER_M1-PVNet FREQ_kHz 的变化主要用于生成50%方波

F28027中的正式例程
AL_setupPwms (halHandle、
(float_t) USER_SYSTEM_FREQ_MHz、
USER_BIE_PERIOD_USEC、
USER_NUM_PWM_TICKS_PER_ISR_TICK);
前 n 个矩阵
USER_BEE-PPERIOD_usec 和 USER_NUM_SPUYL-TICKS-PER_ISR_TICK
可以通过变量直接更改

但 f280013中的函数
void HAL_setupPWMs (HAL_MTR_Handle 句柄)
我发现、一旦我再次调用它、PWM 会失去其波形。 这是为什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您需要在运行时更新 PWM TBPRD 寄存器、并确保其他代码不会覆盖它。 您可以为此使用 DriverLib 函数。

    Unknown 说:
    、但函数位于 f280013
    void HAL_setupPWMs (HAL_MTR_Handle 句柄)
    我发现、一旦我再次调用它、PWM 会失去其波形。 为什么会这样

    失去波形意味着什么?

    此致、

    Kevin