This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037-Q1:建议的 PMIC

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS653860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1515199/tms320f280037-q1-recommended-pmic

器件型号:TMS320F280037-Q1
《Thread 中讨论的其他器件:TPS653860-Q1

工具/软件:

我们正在使用该 UC、推荐的 PMIC 是什么? 我们需要5V、3.3V 和3.3V。 输入电压为6V 至36V。 我 考虑了 TPS653860-Q1、但具有太多的输出轨、且 C2000不在兼容器件列表中。  是否有输出更少且兼容的更小/更便宜器件? 此外、当微控制器接收到 IGN 信号时、是否可以将任何输出配置为唤醒微控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以考虑使用 TPS65036x-Q1 MCU PMIC。 它的输入电源轨略低于所需的电源轨(4V 至35V)、但也具有成本效益、尤其是当您希望在应用中实现电压监控和看门狗功能时。